Qui sommes nous ?
Mettant à profit son expérience d’équipementier d’origine pour les constructeurs automobiles du monde entier, SKF fournit des composants de qualité sur le marché des pièces de rechange. Depuis qu’elle a inventé le premier roulement à billes à alignement automatique au monde il y a plus de 100 ans, SKF s'est transformée en société d’ingénierie dans tous les secteurs industriels, de l’aérospatiale à l’énergie éolienne en passant par l’automobile et pratiquement tous les types d’opérations industrielles.
Le patrimoine automobile de SKF
En 1914, SKF identifia des possibilités dans le marché en développement de l’automobile. Comment réagit-elle ? La société enregistra officiellement la marque « Volvo » le 15 juin 1915 et présenta plus tard le premier véhicule de la société la Volvo Jakob, en avril 1927.
Le nom « Volvo » a un rapport symbolique avec l’opération SKF dans son ensemble. Volvere est l’infinitif du verbe « rouler » en latin. Si l’on conjugue volvere à la première personne du présent de l’indicatif, cela donne volvo ou « je roule » en Français.
Dans les décennies qui ont suivi, SKF a continué à jouer un rôle important dans l’évolution de la technique automobile, de la première utilisation des capteurs pour les innovations de sécurité comme le freinage ABS, ou le recours à la mécatronique dans les systèmes de direction et de freinage. |