octobre 19, 2009 SKF enrichit son site internet www.vsm.skf.com
Afin de répondre plus efficacement aux attentes de ses clients, SKF a décidé de revoir le contenu de son site internet. Le site s’est donc enrichi de nouvelles rubriques et apporte de réelles informations produits. octobre 18, 2009 SKF adopte la « stretchy attitude » en commercialisant une gamme de courroies élastiques pour le système d’accessoires.
La technologie SKF se met au service d’une réparation simple et efficace du système d’accessoires avec les courroies élastiques et leur outil de montage octobre 16, 2009 La division Rechange Véhicules SKF publie son nouveau bulletin Pole Position
SKF publie le quatrième bulletin consacré au piston hydraulique fourni dans le kit de distribution VKMA 01942. Le réparateur y trouvera des instructions de montage du piston hydraulique, mais aussi des informations concernant la méthode de révision du système. octobre 15, 2009 Simplifiez-vous la vie avec la gamme SKF de kits de transmission la plus complète du marché.
Avec près de 400 nouvelles références créées depuis le lancement de la gamme, SKF est le fournisseur de transmissions le plus actif du marché. octobre 14, 2009 SKF, une seule source pour votre parc asiatique !
En couvrant plus de 90 % des modèles Toyota et fournisseur des marques telles que Honda, Mazda, Mitsubishi, Hyundai et bien d'autres, SKF est votre référence en kits de qualité d’origine. octobre 11, 2009 SKF met un coup d’accélérateur à sa gamme de kits de distribution avec pompe à eau VKMC.
Les maîtres mots de SKF ont toujours été qualité, origine et réparation complète. C’est pourquoi SKF a décidé d’accélérer le développement de sa gamme VKMC en lançant 48 nouveaux kits de distribution avec pompe à eau depuis le début de l’année. septembre 3, 2009 SKF publie son nouveau catalogue de Galets tendeurs et enrouleurs pour poids lourds
Leader mondial sur le marché de la rechange automobile, SKF est fier de fournir des outils précis et bien conçus. Ce nouveau catalogue de 16 pages est la preuve du renforcement continuel que SKF apporte aux solutions moteur pour les véhicules industriels.
juillet 19, 2009 SKF étend son offre pour système auxiliaires et lance une gamme de poulies damper
Afin de proposer une gamme complète pour systèmes auxiliaires, SKF a créé une ligne de poulies damper, composants essentiels de ces systèmes. mai 22, 2009 Instructions de montage spécifiques pour les kits de distribution !
Des instructions de montage générique sont toujours incluses dans les kits de distributions SKF cependant, pour de plus en plus d’applications le montage est complexe et long. mars 29, 2009 SKF publie son nouveau catalogue Kits de roulements de roues 2009
Ce catalogue témoigne de la volonté de SKF de fournir l’offre de kits de roulements de roues la plus complète du marché de la rechange. février 24, 2009 SKF renouvelle son contrat avec Ferrari
Le 24 février 2009, SKF et la Scuderia Ferrari ont scellé plus de 60 ans de partenariat et de coopération technique par la signature du contrat Formula One. février 3, 2009 SKF publie son nouveau catalogue 2009 de kits de joint homocinétique, transmission et soufflet
Ce nouveau catalogue 2009 témoigne du renforcement continuel que SKF apporte aux solutions de transmissions. Il est facile à utiliser, imprimé dans un esprit écologique et couvre une large gamme d’applications.
septembre 3, 2008 SKF acquiert une société italienne renforçant ainsi ses activités
SKF annonce la signature d’un contrat pour l’acquisition de la société GLO s.r.l.(GLO) et de son centre de production situé en Italie. GLO emploie près de 50 personnes et ses ventes s’élèvent à 17 millions d’euros pour l’année 2007.
juin 2, 2008 SKF fait gagner du temps aux flottes PL
SKF a mis sur le marché une gamme de tendeurs automatiques de conception améliorée. Ce design plus performant est le résultat de la coopération de SKF avec les principaux fournisseurs de galets, constructeurs, et flottes du monde entier. Cette gamme répond à la politique de SKF, qui a pour objectif de faire gagner du temps à ses clients. mai 15, 2008 Les roulements HBU SKF, un gage de fiabilité
Avec une durée de vie d’un million de kilomètres, les roulements HBU SKF sont une solution économique pour les constructeurs de poids lourds et les flottes à travers l’Europe. avril 15, 2008 SKF élu Fournisseur de l’Année 2007 par AD International
Pour la deuxième fois en 4 ans, SKF a reçu le titre de Fournisseur de l’Année 2007 de la part d’AD International, groupe spécialisé dans la distribution de pièces de rechange automobile. Fondé en 1970 et présent dans 27 pays, AD International, grâce à ses 500 distributeurs et 2.000 points de vente a réalisé un chiffre d’affaires 2007 supérieur à 5.2 milliards d’euros. avril 1, 2008 SKF lance son catalogue électronique sur CD
SKF a lancé son catalogue électronique sur CD comprenant toutes ses Lignes de produits pour véhicules automobiles mars 28, 2008 SKF publie le catalogue moteur 2008 tout-en-un
Ce catalogue moteur 2008 témoigne de la volonté de SKF de fournir l’offre moteur la plus complète du marché de la rechange avec un total de plus de 2700 kits pour véhicules européens et asiatiques. Les kits de distribution SKF couvre 96% du parc automobile européen. mars 1, 2008 La toute dernière génération de joints homocinétiques de la gamme des arbres de transmission SKF (VJK)
SKF a élargi sa gamme d'arbres de transmission avec la toute dernière technologie de joints homocinétiques dont la conception à huit billes permet de réduire le poids et le volume de la transmission, afin de limiter au maximum la consommation de carburant. février 15, 2008 SKF lance une nouvelle gamme de courroies pour compléter l'offre de commande auxiliaire
SKF propose désormais une gamme complète de courroies auxiliaires en plus des kits et des galets déjà disponibles. Le but est de fournir aux clients SKF une solution flexible pour répondre aux besoins du marché concernant la longueur exacte des courroies d'origine, ce qui représente environ 600 articles de la marque SKF - la gamme de courroies d'origine la plus large du marché secondaire. février 1, 2008 SKF équipe la Fiat 500, élue « Voiture de l'année 2008 »
SKF fournit à la populaire Fiat 500 élue « Voiture de l'année 2008 » les roulements de roue avant et arrière, les joints homocinétiques ainsi que des pièces de moteur pour le système de distribution, l'entraînement auxiliaire et le système de refroidissement. janvier 15, 2008 SKF a lancé le nouveau kit de suspension pour la Peugeot 407 sur le marché de la rechange (VKD 13500, VKDS 13500).
Contrairement à la solution habituelle MacPherson qui assure à la fois les fonctions de suspension et de direction, la Peugeot 407 est équipée d'un pivot découplé muni de triangles supérieurs et inférieurs. |