topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

SKF élu Fournisseur de l’Année 2007 par AD International

avril 15, 2008

Pour la deuxième fois en 4 ans, SKF a reçu le titre de Fournisseur de l’Année 2007 de la part d’AD International, groupe spécialisé dans la distribution de pièces de rechange automobile. Fondé en 1970 et présent dans 27 pays, AD International, grâce à ses 500 distributeurs et 2.000 points de vente a réalisé un chiffre d’affaires 2007 supérieur à 5.2 milliards d’euros.

SKF est fournisseur d’AD International depuis plus de 10 ans et a contribué à la montée en puissance de son réseau. L’objectif de ce partenariat était d’associer le professionnalisme
du réseau européen ADI à la force d’une grande marque comme SKF.
Lars Wilsby, président de la division Rechange automobile de SKF: « les synergies entre les 2 entreprises sont très fortes s’agissant de grandes marques dont les leitmotivs sont valeur ajoutée, qualité et gamme de produits complète. Ajoutez à cela, une logistique SKF hors-pair et une étroite relation entre AD et les garages, et vous obtiendrez les éléments clés de la réussite de cette dernière décennie. »

Comment devient-on Fournisseur de l’Année?
Chaque pays où AD est représenté note ses fournisseurs selon une série de critères qualitatifs prédéfinis et pondérés par thème. Le classement final s’établit sur la base de la moyenne des notes obtenues par chacun des fournisseurs auprès de chacun des pays.

Dans un marché où la concurrence est toujours plus féroce, cette récompense vient conforter SKF dans sa position de leader. Pour preuve, la note supérieure à 9 (sur 10) obtenue pour le critère “Qualité OE”.

Ces dernières années, SKF s’est non seulement efforcé d’élargir son offre de produits ainsi que sa couverture de gamme, mais a également tout mis en œuvre pour offrir une palette de services répondant aux besoins croissants de ses clients. Cette deuxième reconnaissance de la part d’un acteur majeur du marché de la distribution de pièces de rechange automobile est la preuve que SKF a fait le bon choix...


Search

French Flag