topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

SKF lance une nouvelle gamme de courroies pour compléter l'offre de commande auxiliaire

février 15, 2008

SKF propose désormais une gamme complète de courroies auxiliaires en plus des kits et des galets déjà disponibles. Le but est de fournir aux clients SKF une solution flexible pour répondre aux besoins du marché concernant la longueur exacte des courroies d'origine, ce qui représente environ 600 articles de la marque SKF - la gamme de courroies d'origine la plus large du marché secondaire.

Quand la courroie auxiliaire doit être remplacée, cela implique souvent que le tendeur de courroie ou le galet est usé. SKF recommande fortement de remplacer le système entier, à savoir la courroie ainsi que le tendeur ou le galet et propose la gamme d'auxiliaires la plus complète du marché.

Un moteur peut être équipé de plusieurs commandes auxiliaires différentes selon les exigences du client. Trop de kits seraient requis pour couvrir toutes les applications car un nombre considérable de courroies différentes peut s'adapter au même tendeur. Sans se détourner du concept de kit mais cherchant à fournir à ses clients une solution flexible, SKF lance une gamme exhaustive de courroies auxiliaires en plus des kits et des galets auxiliaires complets.

Pas de compromis : les courroies SKF Multi-V ont la longueur d'origine exacte.

La longueur d'origine est un élément clé : il existe plusieurs risques potentiels liés à la longueur de courroie comme la mauvaise tension, le bruit et la vibration. Tous les mécaniciens le savent : ils adoptent la longueur d'origine exacte pour éviter des problèmes. Les solutions d'articles d'origine de SKF regroupent environ 600 articles de la marque, soit la plus importante gamme de courroies d'origine du marché secondaire.


Search

French Flag