topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

SKF a lancé le nouveau kit de suspension pour la Peugeot 407 sur le marché de la rechange (VKD 13500, VKDS 13500).

janvier 15, 2008

Contrairement à la solution habituelle MacPherson qui assure à la fois les fonctions de suspension et de direction, la Peugeot 407 est équipée d'un pivot découplé muni de triangles supérieurs et inférieurs. L'avantage de ce pivot indépendant permet à l'ensemble ressort amortisseur de ne plus suivre le mouvement de direction, et donc d’assurer une séparation entre les deux fonctions. En outre, le porte-moyeu ne pivote pas directement sur les extrémités du triangle, mais sur un support en aluminium qui relie les triangles inférieurs et supérieurs.

La FRIP (Fonction Rotation Inférieure Pivot) fabriquée par SKF est composée d'un roulement CARB® (Roulement à rouleaux toroïdaux) assemblé dans un palier en acier. Ce roulement CARB® présente l'avantage de permettre des débattements radiaux, axiaux et déversements, tout en assurant une grande rigidité de l'ensemble.

Plus concrètement, lorsque la FRIP est détériorée, des impacts directs se ressentent au niveau de la suspension par des claquements, ainsi qu'une sensation de direction plus dure et un retour de volant moins rapide.

Risques concernant la sécurité avec des copies du kit SKF

Certains intervenants ont lancé un kit de suspension mais voici les principales raisons pour lesquelles il est fortement recommandé de choisir le kit SKF :

-SKF est un équipementier unique qui a conçu ce composant avec Peugeot.

-SKF respecte toutes les spécifications techniques des équipementiers PSA.

-Une solution SKF brevetée : l'utilisation d'un roulement CARB sur la suspension de la Peugeot 407 fait l'objet d'un brevet SKF.

-Instructions de montage spécifiques à SKF : cette rotule FRIP est un composant de sécurité de la suspension et doit être installée conformément aux instructions de montage spécifiques incluses uniquement dans le kit SKF.

-Les autres kits disponibles sur le marché risquent de provoquer des problèmes de sécurité car ils ne sont pas conformes aux spécifications Peugeot, avec par conséquent des risques importants de pannes et concernant la sécurité.

Pour télécharger l'image du kit de suspension VKD faire un click droit : 
 


Search

French Flag