topleft
SKF Online Catalog

Online Catalog

SKF met un coup d’accélérateur à sa gamme de kits de distribution avec pompe à eau VKMC.

octobre 11, 2009

Les maîtres mots de SKF ont toujours été qualité, origine et réparation complète. C’est pourquoi SKF a décidé d’accélérer le développement de sa gamme VKMC en lançant 48 nouveaux kits de distribution avec pompe à eau depuis le début de l’année.

Pourquoi un tel développement :

Lorsque la pompe à eau est entraînée par la courroie de distribution, SKF recommande de remplacer la pompe en même temps que la courroie. En effet, si la pompe à eau tombe en panne peu de temps après, le client devra supporter à nouveau la majeure partie des couts de main d’œuvre. Si les clients étaient conscients de ce risque, la majorité d’entre eux opteraient pour une réparation complète et immédiate plutôt que de s’exposer à d’éventuels frais supplémentaires (et une panne possible). C’est donc dans le but d’éviter ce type de risque et afin d’offrir une réparation complète que SKF offre la gamme la plus large du marché.

De plus, pour les modèles de voitures les plus courants, les kits de distribution avec pompe à eau SKF incluent une pompe à eau SKF Aquamax, des notices de montages spécifiques et plus de composants que les kits de la concurrence (écrous, vis, rondelles, capuchons…).

Aujourd’hui, il est important de passer par une réparation complète du système de distribution afin que réparateurs et clients y gagnent. Grâce au kit VKMC le client final pourra réaliser une économie allant jusqu’à 40 % en comparaison avec une réparation en deux temps, courroie de distribution puis pompe à eau. Un client content et un client fidèle !

Un changement complet de la distribution et de la pompe à eau avec les kits SKF est donc la seule solution pour une réparation de qualité et une satisfaction totale du client.

Pour plus d’informations, contactez Nourddine El gersifi – 01.30.12.74.24 nourddine.el.gersifi@skf.com


Search

French Flag